{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Video: How to place Galaxy VM UPS into Maintenance Bypass
Issue:
How to place Galaxy VM UPS into Maintenance Bypass

Product line:
Galaxy VM

Environment:
All Product models, all serial numbers

Cause:
The UPS must be transitioned into maintenance bypass mode for certain types of service or other maintenance to the system.

Resolution:
Push the Home screen Icon
Push CONTROL, default password 1234
Select SHUTDOWN WIZARD
Select Shutdown ending in Maintenance Bypass, now follow the on screen instructions

This video provides a step by step instruction on how to transition the Galaxy VM UPS into Maintenance Bypass mode, allowing the end-user to power down the UPS without interruption to their load.



Also see article FA243122 to take unit out of Maintenance Bypass

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: