{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Mcafee Virus Scanner detects 'Credits.exe' from 'ProWORX 32' as an infected file.
Issue
Mcafee Virus Scanner detects 'Credits.exe' from 'ProWORX 32' as an infected file.

Product Line
ProWORX 32

Environment
Windows 7,Windows 8, Windows 10

Resolution
McAfee Anti-viirus software detects 'Credit.exe' as an infected file.

The 'Credits.exe' file is only used to present a 'Thank for using ProWORX 32' pop-up message window.  The file is
not used in any part of the ProWORX 32 software.  It can be deleted.  The file should be deleted using the delete
function in the anti-virus software.

Attempts to delete the file from a folder may fail.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: