{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
BMXFTW301 cable diameter
Issue
This Resolution provides the maximum diameter for the BMXFTW301 cable.



Product Line
BMXFTW301



Resolution
The maximum BMXFTW301 cable diameter is 9.5mm


The BMXFTW301 is a cable used with M340 I/O modules.  It has a 20 pin terminal block on one end and color-coded flying leads on the other end.




ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: