{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Where can I find programming assistance setting up an Lonworks card on the S-Flex ATV212 drives?
Issue:
Looking for programming assistance, setting up a Lonworks card on the S-Flex ATV212 drives.

Product Line:
Altivar ATV212 or S-flex 212 drive

Environment:
All

Cause:
Needs to set up the Lonworks card on the ATV212 drive


Resolution:
Reference the ATV212 Lonworks programming manual ATV212_Lonworks_manual_EN_S1A53848_01

manual


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
atv212_lonworks_manual_en_s1a53848_01.pdf [3.05 MB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: