{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What causes an error 1850 in Vijeo Designer V6.2?
The Secondary Drive on the target machine is either full or non-existent.

This error occurs when working with the Data Files, Recipes, and Target nodes, and the DownloadTo property in the Property Inspector for those nodes are set to Secondary Drive.

When this error message appears, the download process may have paused.

Solution:

Do not turn off the target machine.

If the download process is paused, cancel download.

Insert into the target machine a valid Secondary Drive with enough capacity to hold the entire project and associated data files.

Start the download.

If the error message displays again, you do not have enough capacity on the Secondary Drive to hold both the user application and data files.

In the Data Files, Recipes, and Target nodes, set the DownloadTo property to Main Drive and download again.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: