{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Are there any concerns for a person wearing a Pacemaker or a Heart Defibrillator when working around VFDs?
Issue:
Concerns for a person wearing a Pacemaker or a Heart Defibrillator when working around VFDs.

Product Line:
ATV61, ATV71, ATV32, ATV212, ATV12, ATV630, ATV930

Environment:
All

Cause:
None

Resolution:
Magnetic and electromagnetic fields in the vicinity of current carrying conductors and industrial motors can result in a serious health hazard to persons with cardiac pacemakers, internal cardiac defibrillators, neurostimulators, metal implants, cochlear implants, hearing aids, and other medical devices. To avoid risk, stay away from the area surrounding a motor and VFDs.

See below  the warning message of ATV61 installation manual:

VFD and Defibs

This message is coming from ATV61Q and ATV71Q installation manual .

ATV61 Q:
http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=755958703&p_File_Name=8_P02_534_EN_01-01.pdf

ATV71Q:
http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=755958737&p_File_Name=8_P02_535_EN_01-01.pdf

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: