{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

It is possible to detect a USB memory stick and the volume name on an LMC078?

There is no direct function or variable showing that a USB key is available or not and the related root path.  But you can use the following workaround:

depending on the status value you know
0  : USB key is mounted and the device has no partition table   --> You must use ´usb2msd:0/' for the root path of the USB memory stick
-1  : USB key is mounted but the device has a partition table      --> You must use ´usb2msd:1/' for the root path of the USB memory stick
-318 : USB key not mounted

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
Modicon LMC058/LMC078
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
Modicon LMC058/LMC078