{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can an ATS22 be mounted horizontally?
Issue:
Considering installing an ATS22 by mounting it horizontally.

Product Line:
ATS22

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
The ATS22 is designed to be mounted vertically to provide proper cooling airflow through it.  Mounting it horizontally can lead to excessive heat build up inside the unit, causing premature failures.  As stated in the installation manual, install the ATS22 vertically within +/-10degrees.  Any damage or failure caused by mounting outside of the specification will void warranty.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: