{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Latest firmware version for the energy server COM'X 510 (Version 6.6.5)
Issue
What is the latest firmware version for the Energy Server Com'X 510 ?
Product Line
COM'X 510
EBX 510

Environment
COM'X 510

Cause
The new firmware upgrade is needed
Resolution
As of 05/07/2024, the latest version of firmware for COM'X 510 is 6.6.5 and can be downloaded from the link below:

EBX510 - ComX 510 - energy server - UL - SDRAM4 Go | Schneider Electric USA

Instructions for upgrading the firmware can be found from FAQ: How to upgrade the firmware on Energy Server COM'X 200, 210 or 510 via the web page or USB port? | Schneider Electric USA

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: