{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to activate an event task with the BMX EHC 0200/0800 modules?
An Event task can only be activated in the BMX EHC 0200 or BMX EHC 0800 when the module is in the main local rack or in an extended local rack
and the I/O data type is Topological.

The event task can be activated in the configuration screen of the module:

Enable Event
Choose the event task number to be activated.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: