{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Why can't I order a VX4A61200Y terminal card?
Issue:
Not able to order VX4A61200Y terminal card

Product Line:
All

Environment:
All

Cause:
VX4A61200Y is the control terminal card but it's only available as a package with the Main Control Board.

Resolution:
You would have to order VX4A61100Y (for under 125hp) or for higher hp drives VX4A61101Y (over 125hp)


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: