{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Could TSXCBY380KT transmit data over 1Mbyte per second
Background:
Customer is using  TSXCBY380KT for a project which requires large amounts of data transmission
The datesheet of TSXCBY380KT has no announcement of transmission capacity.

Question:
Could TSXCBY380KT transmit data over 1Mbyte per second?

Answer:
Yes, it could transmit data over 1Mbyte per second from cable SPEC

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: