{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Is the ATSU01 softstarter available in a control voltage other than 24VDC?

Issue:
The ATSU01 available control voltage.

Product Line:
ATS01

Environment:
Soft Starts

Cause:
n/a

Resolution:
No. The ATSU01N*** was designed to be used with the tesys U-Line starters with 24VDC control, and has only a 24VDC control option.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: