{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can an encoder be used with the ATV600 Series Process Drives?
Issue:
ATV600 Series Process Drive encoder usage

Product Line:
ATV630 ATV650 ATV680 Process Drive

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The ATV600 series Process drives do not have the ability to be used with an encoder. The ATV900 series is designed for encoder option modules.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: