{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the replacement for the Momentum 172PNN21022 Modbus Plus communications adapter?
Issue
Replacement for the 172PNN21022

Product Line
Modicon Momentum

Cause
Obsolete

Resolution
The Momentum 172PNN21022 Modbus Plus communications adapter is no longer actively sold and there's no replacement. Customer's need to upgrade to the newer Unity Momentum series. The 172PNN21022 adapter is no longer required because the newer Unity Momentum processors (171CBUxxxxx) have most of their functions already embedded in the CPU.


However, the 172PNN21022 might still be available through the Service Sales group. The Service Sales group handles the inventory leftover, refurbished units and third party acquisitions. The Service Sales group can be reached at "service.sales@schneider-electric.com". Simply give them the part number, quantity you're looking for and ask for pricing and availability on the Momentum 172PNN21022 Modbus Plus communications adapter.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: