{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the cable to use to connect the HMIGTO to the Premium PLC on the TER port for Unitelway?
Issue:
What is the cable to use to connect the HMIGTO to the Premium PLC on the TER port for Unitelway?

Product Line:
Magelis HMI (XBTGT, XBTGK, HMISTO, HMISTU, HMIGTO, HMIGTU, XBTGH)

Resolution:
The cable to use would be the XBTZ9780 in order to connect the HMIGTO/XBTGT/HMIGTU/HMISTU/HMISTO to the TSX Premium series PLC via the TER port to communciate over Uni-Telway protocol.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: