{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

Can a port number other than Modbus/TCP port 502 be used for I/O Scanning on the 140CPU6xxxx native ethernet port?

Product Line:
Quantum PLC

Environment:
EcoStruxure Control Expert

Resolution:
No,
the Quantum 140CPU6xxxx Copro native ethernet port will only use Modbus TCP port 502 when performing an I/O Scanning function.
Port 502 is hard-coded into the Ethenet port settings and is not configurable.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: