{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Will the ATV320 be available above 5HP in 480V compact version?
Issue:
ATV320 availability above on 5HP in 480V compact version.

Product Line:
ATV320 series

Environment:
Compact version (C)

Cause:
Information unavailable or difficult to find in current literature.

Resolution:
The ATV320 series, 480V rating, will only be available up to 5HP in the compact (C) version.  Above 5HP, the Book (B) version will be available from 7.5HP to 20HP.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: