{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
My140CPU53414A is stuck in de-fragmentation mode. Is there any way to terminate this operation?
You will need to perform a power cycle on the CPU to terminate the operation.

This issue was fixed with the introduction of executive version 1.44E for CPUx341x. You should reflash the CPU to prevent this problem from re-appearing.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
q5rv144E.bin [400 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: