{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
รีเลย์ตั้งเวลา (Timer relay) On-delay Timer และ Off-delay Timer ต่างกันยังไง

รีเลย์ตั้งเวลา คืออะไร?

รีเลย์ตั้งเวลา (หรือตัวควบคุมเวลาแบบรีเลย์) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานควบคุม และจับเวลาการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรม อาคาร ห้างสรรพสินค้า โดยมักจะใช้ในการเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้งานทำงานอย่างถูกต้อง และประหยัดพลังงานได้มากขึ้น โดยรีเลย์ตั้งเวลามักถูกใช้ในการทำงานเช่น
  1. ระบบเริ่มต้นเครื่องจักร ในการเปิดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์บางชนิดเช่นปั๊มน้ำ หรือระบบนำเสนอสินค้าที่ต้องการเริ่มต้นในช่วงเวลาที่กำหนด เช่นทุกๆ 2 ชั่วโมง
  2. ระบบการควบคุมอุณหภูมิ ในระบบควบคุมอุณหภูมิในห้องแช่สินค้าหรือห้องเย็น เราสามารถใช้ทามเมอร์หน่วงเวลาเพื่อเปิดหรือปิดคอมเพรสเซอร์สำหรับควบคุมความเย็นในช่วงเวลาที่กำหนด
  3. ระบบแสงสว่าง ในระบบการควบคุมแสงสว่างของอาคารหรือพื้นที่สาธารณะ เราสามารถใช้ทามเมอร์หน่วงเวลา เพื่อเปิดหรือปิดไฟในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ให้ไฟสว่างทำงานตลอดเวลาในช่วงเวลากลางคืน และปิดในตอนเช้า

หลักการทำงานของ Timer relay

เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟเข้าไปสู่ Timer Relay จะทำให้ สัญญาณไฟ (ON) ติด แสดงว่าวงจรมีการเริ่มทำงานจ่ายกระแสควบคุม เมื่อถึงเวลาตามที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ สัญญาณไฟ (UP) จะติดขึ้นซึ่งหมายความว่า Timer Relay จะทำการเปลี่ยนหน้าสัมผัสโดยหน้าสัมผัสที่ปิดจะถูกเปิด และหน้าสัมผัสที่เปิดจะถูกะปิด จึงทำให้ Timer Relay มีการหยุดการจ่ายกระแสไฟ และกลับไปสู่สภาพเดิมอีกครั้ง

timer relay มีกี่แบบ?

รีเลย์ที่สามารถตั้งเวลาการทำงานของหน้าสัมผัสได้มีหลายชนิด
โดยที่นิยมนำมาใช้งานโดยส่วนมากมักจะแบ่งตามชนิดการทำงานของหน้าสัมผัสเป็น 2 แบบคือ
  • On-Delay Timer หรือรีเลย์หน่วงเวลาหลังจากมีการจ่ายไฟเข้า

หลักการทำงานคือ จะเริ่มนับเวลาโดยทันที โดยที่หน้าสัมผัสด้านขาออก หรือ Output contact จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง จนกว่าตัวนับเวลาได้จะทำงานสำเร็จตามที่ตั้งเวลาเอาไว้ หน้าสัมผัสทางด้านออกจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง หลังจากนั้นหากมีการหยุดจ่ายไฟ จะทำให้หน้าสัมผัสเปลี่ยนตำแหน่งกลับทันที (ทางด้านขาออกหรือ Output นั้นสามารถเป็นได้ทั้งแบบหน้าสัมผัสหรือแบบสัญญาณไฟฟ้า)
  • Off- Delay Timer หรือรีเลย์หน่วงเวลาหลังจากมีการหยุดจ่ายไฟ

หลักการทำงานคือ เมื่อเริ่มจ่ายไฟให้กับไทม์เมอร์ หน้าสัมผัสด้านขาออก (Output contact) จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในทันที แต่ตัวนับเวลาจะยังไม่เริ่มนับเวลาไดๆ จนกว่าจะมีการหยุดจ่ายไฟด้าเข้าให้กับรีเลย์จึงจะเริ่มนับเวลาไปเรื่อยๆจนครบตามที่ตั้งเวลาไว้ หน้าสัมผัสด้านขาออกจึงจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกลับไปเป็นตำแหน่งเดิม

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: