{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Will the M221 support the TM7 IP67 modules?
Issue:
Can the M221 controllers support the TM7 IP67 modules

Product Line:
All M221 Controllers

Environment:
Ecostruxure Machine Expert Basic ( formally  SoMachine Basic)

Resolution:
No. The TM7 modules are for the TM258 only. The M221 will support the ETB IP67.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: