{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
The XXMIT 'Response Timeout' parameter (RESPSTOUT) does not operate correctly in a Unity Momentum processor.
Issue
This resolution describes the issue that occurred with the RESPSTOUT parameter on the XXMIT Function Block and how the issue is resolved.


If configuring an XXMIT Function Block in a Unity Momentum PLC, the RESPSTOUT parameter value is stuck at 100ms, regardless of the value the user assigns to this parameter.



Product Line
171CBU78090

171CBU98090
171CBU98091


Resolution
A fix for the XXMIT Response Timeout issue will be in Unity 12.

For Unity 11.1, HotFix 'HF UnityPro_V111_HF0347199R' is available. (see attachments)


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
UnityPro_V111_HF0347199R.zip [6.16 MB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: