{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can the ATV320 be programmed without power?

Article available in these languages: Czech, สเปน

Issue:
ATV320 Programming without line power

Product Line:
ATV320, Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Customer wants to program the ATV320 with a Multiloader without line or control voltage connected to the drive.

Resolution:
Yes, the ATV320 can be programmed via the Multiloader with no external power source applied.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: