{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What would cause the IP address to reset back to all zeros after power cycling on the ATV61 or ATV71 VW3A3327 Profinet option card?
Issue:
Why does the IP address reset back to all zeros after power cycling the ATV61/ATV71 VW3A3327 Profinet option card?

Product Line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Force to local is set

Resolution:
Check to see if force to local is turned on if so turn it off and use the ref and command switching in menu 1.6 and 1.7.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: