{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Power Monitoring Expert 8.x - running Reconfigure on a system that has been configured for SSL breaks the SSL configuration
It is possible to configure PME to use SSL - see FA309041.
If this has been done, and then the installer is run in Configure mode, duplicate entries are created in the ..\WebServices\web.config file. See below:

<service name="PowerQuality.Analytics">
<endpoint binding="webHttpBinding" contract="PowerQuality.Analytics" behaviorConfiguration="RESTBehavior" bindingConfiguration="http" />
<!--<endpoint binding="webHttpBinding" contract="PowerQuality.Analytics" behaviorConfiguration="RESTBehavior" bindingConfiguration="https" />-->
</service>
<service name="PowerQuality.EventProcessor">
<endpoint binding="webHttpBinding" contract="PowerQuality.EventProcessor" behaviorConfiguration="RESTBehavior" bindingConfiguration="http" />
<!--<endpoint binding="webHttpBinding" contract="PowerQuality.EventProcessor" behaviorConfiguration="RESTBehavior" bindingConfiguration="https" />-->
</service>
<service name="PowerQuality.DowntimeService.Impact">
<endpoint binding="webHttpBinding" contract="PowerQuality.DowntimeService.Impact" behaviorConfiguration="RESTBehavior" bindingConfiguration="http" />
<!--<endpoint binding="webHttpBinding" contract="PowerQuality.DowntimeService.Impact" behaviorConfiguration="RESTBehavior" bindingConfiguration="https" />-->
</service>


Should this happen, it will not be possible to log into the Web Applications. To correct this, it is necessary to repeat the steps required to configure PME for SSL.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand