{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How do I connect a Premium extension rack to a M580
Issue:
What parts do I need to connect a Premium expansion rack to an M580 PLC?

Product Line:
M580 Premium

Resolution:
Mount the BMXXBE1000 bus extension module on the M580 rack.
On the top port of the BMXXBE1000 plug in terminator TSXTLYEX (A terminator).
Connect the BusX cable, TSXCBYxxxK, from the bottom port of the BMXXBE1000 module to one side of the Premium rack.
On the other side of the premium rack plug in the other terminator TSXTLYEX( B )

Parts:
BMXXBE100  Expansion Module
TSXTLYEX  Line Terminators(Set of two A\B)
TSXCBYxxxK where xxx denotes the length ( 010,030,050,120,180)

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: