{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What product line replaces the obsolete E-Flex drive systems?
Issue:
Replacement of the obsolete E-Flex drive systems.

Product line:
E-Flex, Enclosed ATV61, Class 8839 Type EFD

Environment:
all

Cause:
ATV61 and E-Flex were obsolete in Dec 2016.

Resolution:
The ATV660 enclosed drive package replaces the E-Flex.  To build a part number for an ATV660, the Product Selector tool must be used by a distributor or the local Sales office.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
Brochure 8800BR1601 ATV660.pdf [5.85 MB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: