{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Is there an OSHPD OPA or OPM for the anchorage detail in the document titled IBC Structural Calculations for Seismic Applications?
Issue:
OPA or OPM is being requested for the anchorage detail in the NetShelter structural calculations document.

Product line:
NetShelter SX

Environment:
All models, all serial numbers.

Cause:
OPA or OPM is required.

Resolution:
The OSHPD Preapproval of Anchorage (OPA) was discontinued effective March, 1 2013.
OPM replaced OPA.
Installation of NetShelter SX cabinets using the bracket kit AR7701A-S, and following the instructions in the attached document, will be OSHPD approved.

NOTE: The IBC Structural Calculations for Seismic Applications document on the APC website will be updated soon to show the new bracket AR7701A-S is also to be used for IBC High Seismic Area installation.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
OPM-0255.pdf [1.21 MB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: