{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Replacement for Berger Lahr VRDM3913/50LWB type motor with ID number 52627035200 ?
Yes, customers looking to replace Berger Lahr VRDM3913/50LWB type motor with ID number 52627035200 can order the exact replacement motor from Schneider Electric using the new reference number of BRS39BW460ABA.

BRS39BW460ABA will be the exact replacement, only the part number has been changed.

Attached to this knowledge article is also the product data sheet for this motor.


rev 8-22-18

Schneider Electric offer a direct replacement for the Berger Lahr VRDM3913/50LWB type motor with ID number 52627035200 ? | ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
BRS39BW460ABA.pdf [81.75 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: