{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the part number for the replacement thermal sensor for the ATV61HD22N4?
Issue:
Drive faults on INFB - Internal Th Sensor fault.  The recommendation is to replace the thermal sensor

Product line:
ATV61HD22N4 - Frame 6

Environment:
This model only

Cause:
Internal thermal sensor is not operating correctly.

Resolution:
The thermal sensor for this frame size is built into the DC bus board which is not available for field replacement.  Have the drive repaired by Schneider Electric Industrial Repair Services or replace the drive.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: