{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Custom Engraved Legend Plates
Issue:
How do we order a custom legend plate?

Product Line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
22mm and 30mm Push Buttons

Cause:
Product selection

Resolution:
Select which style, ie, plastic or metal, size, and color of legend plate you want. Order the special marking version of the legend plate part number and specify the marking desired with the order on the attached sheet.
.
Be careful not to exceed the maximum number of characters and lines available. See Digest or Push Button Specifier`s Guide for maximum numbers of characters and lines that are available for each legend plate.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
Copy of Nameplate.xlsx [392.71 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: