{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
ATV212 is configured to communicate via Modbus. How to reset the drive when the drive is showing an error?
If you can communicate with the drive while display shows error, then you can reset the drive fault over modbus using bit 13 of command word.
See attached page from ATV212 manual.
The fault of course must be "resetable". List of all resetable faults can be found in ATV212 programming manual.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
Extracted pages from ATV212 Modbus_manual_EN_S1A53844_01.pdf [68.14 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: