{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How we can see CT Connection Reversal with EM1000 or EM1200 or EM1220 display ?
CT Connection Reversal
To check the polarity of the CT after the meter has been installed, go to the DIAG (diagnostic) pages and check the CT REV display page. Refer to “EM1000/EM1200/EM1220 Power and Energy Meters Menu Hierarchy” on  for more information.
Assuming that you are consuming power (import), check for one of the following conditions in the meter:
1. If the display shows L 1 or L 2 or L 3, then CT phase 1 or CT phase 2 or CT phase 3 is reversed and the corresponding CT phase must be corrected.
2. If the display shows L 12 or L 23 or L 32, then CT phases (1 and 2) or CT phases (2 and 3) or CT phases (3 and 1) are reversed and the corresponding CT phases must be corrected.
3. If the display shows L 123, then all the phases are reversed and must be corrected.
4. If the display shows L-, then no CTs are reversed.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
CT connection Reversal _EM1000 _EM1200_EM1220.pdf [74.64 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: