{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Execution sequence (Scan order) of FBD section in Unity Pro
Issue:
In which order are the function blocks scanned (or execution sequence) in a Unity Pro FBD section?

Product Line:
Programming software

Environment:
Unity Pro

Cause:

Resolution:
The blocks are scanned (or executed) in the following order:
From top left position to bottom right position, with top having priority over left, as shown below (case 1)

img1

If blocks are linked together, the execution order will now follow the flow of the link (case 2)

img2

You can also force the execution sequence by going in the properties of the function block (case 3)

img3

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: