{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can you adjust the motor speed with an ATS48 or ATS22 soft starters?
Issue:
Wants to adjust the motor speed with an ATS48 or ATS22 soft starters.

Product Line:
Altistart 22, Altistart 48, ATS22, ATS48

Environment:
All

Cause:
Soft starters do not have IGBTs which gate voltage/ frequency to the motor, allowing for different speeds or frequencies.

Resolution:
The soft starter will only ramp up voltage at 60 hz.   There is no option for speed control using a soft starter.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: