{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How can I activate IRIG-B in Easergy P3 and which modes are supported?
IRIG-B do not need any configuration but the proper hardware must be selected. You need the model with serial port and for Easergy P3 standard the cable REL52826 (VX083) in order to connect the IRIG-B signal. For Easergy P3 advanced you need the communication card with serial port in slot 9 in order to connect the IRIG-B signal to pins 4 and 5.

Easergy P3 support unmodulated mode 003 and 004

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: