{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
The EasyPact EZCV with earth leakage protection is compatible with reverse feeding?
The EasyPact EZCV with included earth leakage protection can be supplied from the top or bottom (reverse feeding) with the following restriction: the supply voltage must be below 240V AC.
For voltages above 240V AC the EZCV is compatible with supply from the top side. The Line and Load sides are marked on the front cover of the device for guidance.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: