{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What size bolts are needed to floor mount the NetShelter 4-post rack?
Issue:
A customer needs to know what size bolt will fit through the floor mounting holes in the rack.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
AR203A, AR204A, all serial numbers.

Cause:
There is no documentation as to the size of the floor mount holes.

Resolution:

A 5/8" diameter bolt (19 mm) will fit through the floor mount holes of the NetShelter 4-post rack.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: