{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What would cause a EPF2 fault using Profinet's telegram 1 and I/O profile on the ATV630 and ATV930 drives?
Issue:
EPF2 fault causes using Profinet and I/O profile on the ATV630 and ATV930 drives.

Product Line:
ATV630, ATV930

Environment:
All

Cause:
IO Profile and Telegram 1 are not compatible.

Resolution:
Profinet telegram 1 is not supported with IO Profile.  It is suggested that they use telegram 100 which does support IO Profile.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: