{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How do you program ATV61 / ATV71 drive to follow an external 0 to 10vdc speed reference on AI1 input?
Issue:
Programming an ATV61 / ATV71 to follow on AI input an external 0 to 10vdc speed reference.

Product Line:
ATV61  ATV71

Environment:
All serial numbers

Cause:
Using an external speed reference

Resolution:
Enter the Main Menu
Enter the Drive Menu
Enter the Command menu,
Set "Reference 1 ch"  to AI1
Goto the  Application Function Menu,
Enter Reference switching
Set reference 1B switching to "channel 1 active"

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: