{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How can I install a EStop on an Altistart softstarter?
Issue:
Install EStop on an Altistart softstarts.

Product Line:
ATS48  ATS22  ATS01

Environment:
All series

Cause:
Customer would like the softstart to shut down (stop) on any external fault trips.

Resolution:
Series the external fault contacts (normally closed) with the run / stop command to open on a external fault.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: