ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What terminal blocks can be used with a BMXDDM16025 I/O module?
BMXDDM16025 I/O module can be used with one of the following terminal blocks:
- BMXFTB2000 - Cage clamp
- BMXFTB2010 - Screw clamp
- BMXFTB2020 - Spring clamp
The terminal blocks will have to be ordered separately, the BMXDDM16025 I/O module does not come with any terminal block.
- BMXFTB2000 - Cage clamp
- BMXFTB2010 - Screw clamp
- BMXFTB2020 - Spring clamp
The terminal blocks will have to be ordered separately, the BMXDDM16025 I/O module does not come with any terminal block.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: