{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What are the specs for the fiber optic communication in the ION 8650 meter
Issue
Want to know the specification of fiber optic communication with the ION8650 meter

Product Line
ION8650

Environment
Fiber optic communication

Resolution
The part used for fiber optic communication is AFBR-5803AQZ from Broadcom Link to site.
Connector TypeSC
Data Rate125 MBd
EmitterLED
Fiber TypeMultimode Glass
Maximum Distance (m)2000
Nominal Optical Wavelength (nm)1300

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: