{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How do I lock out or disable all parameter changes on the ATV212, used with the VW3A1101?

Article available in these languages: สเปน

Issue:
Is there a way to lock out or prevent parameter changes on the ATV212, in the drive or using with the VW3A1101 graphic display?

Product Line:
Altivar 212

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
Press the Mode (ESC on Graphic Display) button until you see AUF [Quick Menu]
Scroll down to F - - - [Extended Menu]
Press Enter and scroll to F700 [Parameter Lock]
Press Enter and 1 = Locked, 0 = Unlocked
d

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: