{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Is there a replacement for the HMIGXU5512 series?
Issue:
Is there a replacement for the HMIGXU5512 series?

Product Line:
HMIGXU series

Resolution:
The HMIGXU5512 (HMIGXU series) is an HMI sold solely in the China Market. There is no North American equivalent as the screen resolution is 800 x 480. Customers are instructed to contact their original Machine builder to have them send a replacement.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: