{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can the IFE act as a Modbus Master for Modbus serial devices downstream that are not circuit breakers?
Product Line
IFE, Micrologic Trip Unit

Environment
Documentation

Resolution

IFE can work like a Modbus Gateway and Modbus devices can be daisy chained from the last IFM.
These Modbus serial devices could be energy or mechanical meters.




ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: