{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Does the ATV340 have embedded CANOpen?

Issue:
Is CANOpen available for the ATV340?

Product Line:
ATV340

Environment:
All non-Ethernet models

Cause:
Wiring

Resolution:
CANOpen is not a standard embedded protocol on ATV340 drives.  Obtain a CANOpen option module based on the connection type: VW3A3608 for RJ45
VW3A3618 for SubD9
VW3A3628 for Open style terminal

See attachment.

Note that the ATV340....E Ethernet models will not accept any comms module.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
ATV340 CANopen modules.pdf [156.08 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: