{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can we adjust the overload relay while the motor is running?
Issue:
Customer wants to adjust the LR9F overload while the motor is running.

Product line:
LRD, LR9, LR9F, 9065 solid state, SSOLR

Environment:
All solid state or overloads with adjustable dials.

Resolution:
It is recommended to stop the motor and then adjust the overload settings.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: