{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to revert language back to English for the Process drive Graphic Display Terminal?
Issue :
Adjust language of the drive.

Product Line :
Altivar Process Drive, ATV630, ATV930

Environment :​
All

Cause :
Language was accidentally changed from English to a different language, and the customer is unable to read the display.

Resolution :
The drive's default language is in English. Yet in some cases during programming, the language is changed. Below are the steps to revert the drive's language to English:
  1. Push the Home and Escape button at the same time to make sure the display is unlocked
  2. Push Home button, to get back to the Main Display
  3. Scroll down to the bottom the last parameter in the list.  This should be Menu 8 - My Preferences
  4. Push the OK button (Menu 8.1 Language)
  5. Push the OK button a second time.  This takes you into the language options
  6. English is at the top of the list
  7. Push the OK button on English to save the setting

These settings can be found in the ATV Process drive Programming Manual under Chapter 10, My Preferences.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: