{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can we use one EMC filter for more drives?
No. One EMC filter cannot be used for more drives. This filter in not standalone product. It is designed for use with ATV only (one filter for one drive).
If you use one filter for more drives, then :
- first, there will be too much current via the inductive part of the filter and so filter gets overload and
- second, the attenuation of high-frequency conducted emission will not be achieved in the same way as it is delcared for one filter+one drive.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: